FemCap birth control
FemCap Non-hormonal birth control FemCap History About FemCap Non-hormonal birth control FemCap Clinician Protocol FemCap Non-hormonal birth control Directions How to order the FemCap
Advantages of FemCap Birth Control Female Birth Control FemCap Videos Female Contraceptive Links FemCap Female Contraception News FemCap Female Contraception Frequently Asked Questions Contact FemCap for superior non-hormonal birth control

  • Påverkar inte sexuell lust och njutning.
  • Du kommer att njuta av en naturlig sexualitet utan att påverkas av syntetiska hormoner.
  • Säkert, effektivt och med en hög acceptans hos både kvinnor och män.
  • Går fort att lära sig och är lätt att använda.
  • Kan sättas in flera timmar före samlag.
  • Stör inte spontaniteten och minskar inte den sexuella njutningen.
  • Finns i tre storlekar (passar de flesta kvinnor).
  • Rimlig kostnad, kan användas upp till två år, miljövänlig.
  • Påverkar inte ägglossning eller menstruationscykel.
  • Påverkar inte fertiliteten. Har ingen kvardröjande preventiv effekt.
  • Påverkar inte amning eller bröstmjölk.
  • Kvinnan har full kontroll (ingen manlig inblandning).
  • Diskret puderdosliknande förpackning, lätt att ta med.
  • Snabb och enkel användningsinstruktion förenklar för läkare och barnmorskor. (Minimal upplärningstid).
  • En steg-för-steg-broschyr medföljer varje FemCap. Dessutom finns en informativ video/dvd på engelska vilken kan beställas separat.
  • Ej allergiframkallande latexfritt material, och med anatomisk design.
  • Den spermiedödande krämen kommer inte i direktkontakt med livmodertappen, och irriterar därmed inte slemhinnan.
  • Planering före samlag är nödvändig.
  • Det är risk att kvinnan glömmer att ta ut FemCap och i stället låter den vara kvar längre än 48 timmar, eftersom den inte känns. Det är därför klokt att notera insättning och uttagning.
  • FemCap har en lägre preventiv effekt än hormonella preventivmetoder.

Copyright © 2008 - FemCap, Inc. All Rights Reserved