FemCap är ett nytt kvinnligt preventivmedel enligt barriärmetoden. Den är tillverkad av silikon vilket är hållbart och lätt att rengöra.
FemCap är formgiven att passa din kropp och påverkas inte av förändringar i slidan under samlag.
FemCap tillverkas i tre storlekar. Överkantens inre diameter betecknar storleken. Den minsta (22mm) är avsedd för kvinnor som aldrig varit gravida. Mellanstorleken (26mm) är avsedd för kvinnor som varit gravida men ej fött vaginalt. Den största (30mm) är avsedd för kvinnor som genomgått en vaginal förlossning.
FemCap är designad att anpassa sig efter slidans anatomi för att försäkra ett jämt tryck mot slidväggarna för maximal passform och bekvämlighet. Designen följer livmodertappens form och är mjuk och smidig utan skarpa kanter.
FemCap består av en skål som helt och hållet täcker livmodertappen, med en kort och en lång yttersida som pressar ut slidväggarna och gör att den sitter stadigt. Underifrån bildar FemCap en kupol med ett veck mellan sidor och kupol där spermiedödande kräm appliceras. På kupolen sitter ett handtag som hjälper dig att enkelt ta ut FemCap. Yttersidorna utgör en försegling mot slidväggen och fungerar som en tratt som för sädesvätskan in i vecket med den spermiedödande krämen.
Att sätta in och ta ut FemCapär enkelt och lätt att lära sig på kort tid. När väl FemCapär korrekt insatt, påverkar den inte din eller din partners sexuella njutning.

The underside of the dome forms a bowl which covers the cervix completely.
The brim serves to form a seal against the vaginal wall and acts as
a funnel to direct the ejaculate fluid into the groove.

The
FemCap is designed with a unique groove
facing the vaginal opening. This groove is intended to store the spermicide
and to trap the sperm. This groove will be utilized in the future
to store any microbicidal spermicide.

The
FemCap Shown Covering the Cervix


|